This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-TS430PW24:msp430afe253的示例代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646765/ccs-msp-ts430pw24-example-code-for-msp430afe253

器件型号:MSP-TS430PW24
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP430AFE253

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 CCS 和 MSP 模块。 我不能更喜欢 CCS 的 lecled verio。 我正在使用试用版。 我不会在该版本中生成源代码。 请任何人向我发送这些代码。 我们非常感谢您的帮助。 rajputraghu10@gmail.com 是我的邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    从 CCSv7开始、不再有许可和跟踪版本。 您只需下载并使用 CCS 即可。 可从此处下载:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    至于 MSP430的示例代码、这是 MSP430Ware 包的一部分。 您可以在 CCSv7的 Resource Explorer 中访问该文件。 导入示例时、系统将提示您下载软件包。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生、

    我在 CCS7版本中找不到 MSP430AFE2XX 的示例。
    只有闪烁 LED。
    我的第一个项目 I MSP,其中我必须读取 ADC 上的电流和电压并进一步使用它。
    以及计时器。


    约翰先生有什么建议吗???
    此致
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    代码示例可在 Resource Explorer 中的 MSP430Ware ->器件-> MSP430F2xx ->代码示例-> MSP430AFE2x3下找到、也可从 MSP430AFE253产品页面的 Tools & Software 选项卡下载 C 文件并直接插入空白项目中。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan 先生:

    我已阅读 此 www.ti.com/.../slaa497.pdf

    我们能否通过使用 MSP430AFE253中的 Timer_A 来生成 PWM DAC?

    因为我在 AFE253MCU 中没有找到内置 DAC?

    我的应用是读取模拟输入和电流进行一些比较,并生成恒定输出模拟电压5V DC 和30mA 电流。



    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    您可以从 TA1 CCR1 (P1.1/P1.7)或 TA2 CCR2 (P1.0/P1.6)输出 Timer_A PWM 信号以创建软件 DAC、因为 MSP430AFE253上没有可用的 DAC。 请参阅 TI 提供的代码示例 msp430afe_ta_19.c.  您将需要使用运算放大器配置将输出电压提高到规定的规格。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan Brown 爵士

    我现在将尝试对计时器进行编程。  

    将再次寻求您的帮助。  

    先生,你好。