主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、 MSP430AFE253
工具/软件:Code Composer Studio
我不熟悉 CCS 和 MSP 模块。 我不能更喜欢 CCS 的 lecled verio。 我正在使用试用版。 我不会在该版本中生成源代码。 请任何人向我发送这些代码。 我们非常感谢您的帮助。 rajputraghu10@gmail.com 是我的邮件 ID。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我不熟悉 CCS 和 MSP 模块。 我不能更喜欢 CCS 的 lecled verio。 我正在使用试用版。 我不会在该版本中生成源代码。 请任何人向我发送这些代码。 我们非常感谢您的帮助。 rajputraghu10@gmail.com 是我的邮件 ID。
尊敬的 Ryan 先生:
我已阅读 此 www.ti.com/.../slaa497.pdf
我们能否通过使用 MSP430AFE253中的 Timer_A 来生成 PWM DAC?
因为我在 AFE253MCU 中没有找到内置 DAC?
我的应用是读取模拟输入和电流进行一些比较,并生成恒定输出模拟电压5V DC 和30mA 电流。
请回复