This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:在使用空 main 编译新工程时出错。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649078/ccs-cc1350-when-building-a-new-project-with-an-empty-main-getting-an-error

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
使用 Simplelink CC1350似乎并不简单。 我在 CCS v7.3.0上遇到的问题是:

1.我无法为 CC350F128成功构建新项目

Project > New CCS Project > Select_Device_AS_CC1350F128 > Name_the _Project > Select_empty_Project_With _main.c > Finish 

当我尝试构建此项目时、我遇到错误。 错误消息显示"Unresolved Symbol ResetISR"。 我的主要内容是:

void main()
{

} 

可以有人帮助我调试这个、并告诉我如何创建一个成功构建的新项目吗?
注意:我能够为同一个控制器构建和执行示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorman、

    要使用 CC1350、您需要从 SimpleLink CC13x0 SDK 中的示例开始。 可从 Resource Explorer 访问该 SDK。 首次尝试使用示例时、系统将提示您下载 SDK。 您可以通过右上角的按钮执行该操作。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经下载并安装了 CC13x0 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorman、

    您需要从 SDK 中的一个示例开始。  一个称为便携设备的设备可能是一个很好的起点。

    可从 Resource Explorer 的以下位置获取:

    或者、如果您需要一个不使用 RTOS 的软件:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它不起作用。 我重新安装了 Code Composer [[CC v7.0 ]],它似乎运行得很好。 谢谢