请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用 Simplelink CC1350似乎并不简单。 我在 CCS v7.3.0上遇到的问题是:
1.我无法为 CC350F128成功构建新项目
Project > New CCS Project > Select_Device_AS_CC1350F128 > Name_the _Project > Select_empty_Project_With _main.c > Finish
当我尝试构建此项目时、我遇到错误。 错误消息显示"Unresolved Symbol ResetISR"。 我的主要内容是:
void main()
{
}
可以有人帮助我调试这个、并告诉我如何创建一个成功构建的新项目吗?
注意:我能够为同一个控制器构建和执行示例代码。