This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS100v2 USB 调试探针和 AM3352通信问题

Guru**** 2296490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647747/ccs-xds100v2-usb-debug-probe-and-am3352-communication-problem

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、所有成员都好。

我们的电路板在 Black Beagle Bone 设计上非常相似、我正在尝试使用 JTAG 进行移植。

我使用 XSD100v2仿真器、我遵循 的指令来自 Linux 电路板移植培训系列

我使用的是 CCS v.7.3、即 Blackhawlk 提供的 XDS100v2

测试连接结果为-  

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/evgenyv/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.so'。
图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
库构建时间为'19:29:13'。
库软件包版本为'7.0.48.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

尝试连接到目标后、会弹出此错误  

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

SYS_BOOT_5被上拉。

当我在 JTAG TCLK 频率上配置100KHz 并在逻辑分析仪上获得该值时:

当我将时钟配置为10.368 MHz 时、我收到下一条错误消息:

连接到目标时出错:

(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

 

是配置吗?

这些连接吗?

是否已获得许可?

是调试器吗?

 

我是 Linux 嵌入式开发领域的新员工、也是 TI 世界的新员工、因此如果问题的表述 不专业、我会提前感到抱歉。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    说明了-1170错误:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    因此、如图所示、调试探针和器件之间的连接没有问题-因此测试连接不会显示任何错误(您还可以通过逻辑分析仪捕获的信号证明)。

    该问题位于器件内部、可能与电源或复位线路故障、阻止访问内核的引导模式、甚至可能阻止 JTAG 访问内核或关闭调试子系统的现有代码有关。

    为了验证连接、我首先尝试查看是否可以访问 DAP -检查下面的短剪辑:
    https://youtu.be/-yGmq_VKvTQ

    如果无法访问 DAP、则器件可能未正确通电、或者电路板上运行的代码正在关闭调试子系统。 您可以首先检查内核的状态、如以下参考文献所示:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5

    最后、请查看下面的文章、了解有关调试运行 Linux 的系统的一些提示。

    e2e.ti.com/.../1994287

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael。

    我遵循了所有步骤和教程。 似乎我们根据需要完成了所有工作。

    我将尝试更详细地描述该过程

    1.目标连接

    捕获信号

    此时 CCS 被卡住 、只能从仿真器重新连接 USB 线缆、从而将其释放。

    有时错误是:

    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包7.0.48.0)

    有时:

    连接到目标时出错:
    (错误-1045 @ 0xFFFFFF66)
    调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
    (仿真包7.0.48.0)

     

    我想使用另一个调试器、但我认为问题不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >> 3. 此时、CCS 被卡住、只能从仿真器重新连接 USB 电缆、从而将其释放。

    那么、"卡住"意味着 CCS 屏幕冻结或立即抛出您提到的错误?

    如果冻结、我将尝试 CCSv7故障排除页面第4和第6节中显示的步骤、网址为:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    除此之外、我还会尝试将调试探针和器件之间的物理连接减少到最小、并查看"冻结"是否消失-有时通信由于重试而严重滞后。

    如果在拔下电缆后显示错误消息、则 CCS 将丢失与目标的通信。

    如果这些提示对您没有帮助、我会尝试通过更改主机 PC 来隔离问题、或者开始怀疑调试探针或电路板本身-使用常规开发套件时通信是否正常?

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在电路板上加电时没有任何固件、并且 JTAG 仿真器已成功连接。
    所以问题不在于连接器、但是某些软件配置可能会阻止 JTAG 工作。
    您能告诉我有关 U-boot 和 JTAG 版本的相关教程吗?
    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >>您能不能向我介绍 U-boot 和 JTAG 版本的相关教程。
    我不知道这方面的任何特定教程、我的知识很快就消失了、因为 U-boot 和 Linux 内核的复杂性在不同版本上变化很快。

    在这种情况下、如果您在 Sitara 论坛上提出此问题、我认为您将获得更好的见解、因为专家对嵌入式 Linux 的最新版本的了解要多得多。

    此致、
    拉斐尔