主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、 AM3359
大家好:)
我有一些 TMDSICE3359工业通信引擎( http://www.ti.com/tool/tmdsice3359 )。 我将第一个连接到了电源(+24V DC)和 PC 中的 USB、这种情况很奇怪。 在设备管理器中、我无法看到 TI 调试探针和 XDS 串行端口。
下图显示了我的意思:
将 TMDSICE3359插入计算机后、我可以看到唯一的新列表是 USB 串行端口(COM11)。 当我插入 LaunchPad 等其他 LaunchPad 时、我可以看到:
如您所见、当我插入 LaunchXL-F28379D 时、我可以看到 XDS 100串行端口和新类别:德州仪器调试探针。 当我插入 TMDSICE3359时、我看不到任何类似的东西。 我在这里阅读 :processors.wiki.ti.com/.../Installing_JTAG_Header_on_Industrial_Communications_Engine_(ICE) 、"工业通信引擎(ICE)开发板使用 FTDI 器件与 XDS100v2 JTAG 仿真器一起部署。" 因此、我假设我应该能够像在任何其他微控制器中一样在 CCS 中刷写代码。 那么发生什么事了? 如何建立正确的连接?
感谢您的回答、
Dawid。