This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:设备管理器不能识别 XDS110v2调试探针。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, LAUNCHXL-F28379D, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649106/tmdsice3359-device-manager-doesn-t-recognize-xds110v2-debug-probe

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DAM3359

大家好:)

我有一些 TMDSICE3359工业通信引擎( http://www.ti.com/tool/tmdsice3359 )。 我将第一个连接到了电源(+24V DC)和 PC 中的 USB、这种情况很奇怪。 在设备管理器中、我无法看到 TI 调试探针和 XDS 串行端口。

下图显示了我的意思:

将 TMDSICE3359插入计算机后、我可以看到唯一的新列表是 USB 串行端口(COM11)。 当我插入 LaunchPad 等其他 LaunchPad 时、我可以看到:

如您所见、当我插入 LaunchXL-F28379D 时、我可以看到 XDS 100串行端口和新类别:德州仪器调试探针。 当我插入 TMDSICE3359时、我看不到任何类似的东西。 我在这里阅读 :processors.wiki.ti.com/.../Installing_JTAG_Header_on_Industrial_Communications_Engine_(ICE) 、"工业通信引擎(ICE)开发板使用 FTDI 器件与 XDS100v2 JTAG 仿真器一起部署。" 因此、我假设我应该能够像在任何其他微控制器中一样在 CCS 中刷写代码。 那么发生什么事了? 如何建立正确的连接?

感谢您的回答、

Dawid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dawid、

    TMDSICE3359和 LaunchXL-F28379D 在器件管理器中的呈现方式差异仅在于 FTDI 器件中编程的 VID/PID。

    在历史的某个时刻、所有具有内置 XDS100v2的 AM335x 开发套件都使用 FTDI 的工厂编程 VID/PID 进行了编程、但器件说明表明它是 XDS100v2。

    这在这个旧的常见问题解答中进行了解释:
    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_-_CCSv5

    因此、如果器件在出厂时已正确编程、并且您拥有最新版本的 CCS、则连接 CCS 时不会出现问题。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。

    当然、它解决了 COM 端口列表中有关名称的问题。 但我仍然不知道为什么在设备管理器中看不到 TI 调试探针。
    与此同时、我发现了以下内容: processors.wiki.ti.com/.../ICE_AM335x_Hardware_Setup
    我发现我需要选择 ICE_AM3359并手动选择 xds110v2配置。 将代码加载到处理器的过程也不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawid、

    [引用 USER="Dawid Balcertzak"]但我仍然不知道为什么我无法在设备管理器中看到 TI 调试探针。

    由于 ICE 电路板上的 FTDI 通常使用出厂配置的 VID/PID、因此它不会被识别为德州仪器调试探针、而是用作常规 USB 器件、如下所示:

    [引用 user="Dawid Balcertzak"]同时,我找到了 以下内容:processors.wiki.ti.com/.../ICE_AM335x_Hardware_Setup
    我发现我需要选择 ICE_AM3359 并手动选择 xds110v2配置。 将代码加载到处理器中的过程也不同?

    参考文献中显示的配置似乎与您的电路板和 XDS100v2调试探针一致。 我不能完全确定你最后一句话的意思。

    此致、

    拉斐尔