请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
我正在 Windows 10上运行 CCS 6.2.0.00050、并尝试安装 TI-RTOS 2.18.0.3 (适用于13xx 和26xx)。 TI-RTOS 位于其默认位置 C:\ti 下。 转到“窗口->首选项”,选择 CCS->“产品”,然后单击“重新查找”按钮。 除了几个版本的 xdctools 之外、它还显示 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03、但它灰显、前面有一个红色的 X、我无法选择安装它。 如果情况需要、则之前已安装 CCS 和 TI-RTOS、并在此 PC 上正常工作。 我遇到了无法解决的构建问题、因此我最终卸载并重新安装了所有组件(CCS、BLE SDK 和 TI-RTOS)。