This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CAN#39;t 将 TI-RTOS 安装到 CCS 中

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648767/ccs-cc2640-can-t-install-ti-rtos-into-ccs

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 Windows 10上运行 CCS 6.2.0.00050、并尝试安装 TI-RTOS 2.18.0.3 (适用于13xx 和26xx)。  TI-RTOS 位于其默认位置 C:\ti 下。  转到“窗口->首选项”,选择 CCS->“产品”,然后单击“重新查找”按钮。  除了几个版本的 xdctools 之外、它还显示 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03、但它灰显、前面有一个红色的 X、我无法选择安装它。  如果情况需要、则之前已安装 CCS 和 TI-RTOS、并在此 PC 上正常工作。  我遇到了无法解决的构建问题、因此我最终卸载并重新安装了所有组件(CCS、BLE SDK 和 TI-RTOS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    这似乎是一些缓存问题、因为您之前已经安装并发现了缓存问题。 我需要在星期一与工程师联系。

    您使用的是 CC2640还是更新的 CC2640R2?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 CC2640。  谢谢、Ki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    将鼠标光标悬停在 TI-RTOS 上时、会出现什么错误消息?

    谢谢、

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar。  在"安装发现的产品"窗口中、当我将鼠标悬停在"C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03"上时、不会出现错误。  它只是呈灰色显示、前面有一个红色的 X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、当您将鼠标悬停在 TI-RTOS 节点上时、您应该会看到一条错误消息。

    显示错误的一种情况是您没有安装任何 XDCtools 并在 CCS 中注册。 尝试首先注册 XDCtools、然后重新启动 CCS。

    -巴尔塔萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、Baltasar、我让它工作了。 问题是我没有安装 xdctools。 没有告知我需要 xdctools、因为我直接从 TI 网站下载了 TI-RTOS 2_18_00_03 Web 浏览器、因为 Resource Explorer 中不提供该浏览器。 下载 xdctools 后、我可以找到并安装它和 TI-RTOS。