This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619S-HT:Uniflash 独立命令行工具和文件名中的空格

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648085/ccs-msp430f2619s-ht-uniflash-standalone-command-line-tool-and-spaces-in-filenames

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在 Windows x64上测试 Uniflash v4.2.4.1.1562、以便在我们的生产设施中使用。 我已经从我们现有的 TI txt 文件名"XT1 1MHz XT2 unused.txt"和"Mas v3.7-8F3C.txt"中生成了一个独立的命令行安装程序、并且 dslite.bat 文件包含以下行:

设置 generated_command=-c user_files/configs/MSP430F2619.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -e -f -v user_files/images/XT1 1MHz XT2 Unused.txt user_files/images/MAS v3.7-8F3C.txt

脚本的最终输出可以预测为失败:

楼宇搜索数据:MSP430
正在执行启动脚本:MSP430
正在连接...
失败:无法打开文件:user_files/images/XT1 

显然、我可以使用不带空格的文件名、也可以在生成的脚本中插入所需的引号、但独立生成器最好生成这些引号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David。
    同意。 我为此提交了一个错误。 跟踪 ID:UNIFLASH-945

    谢谢
    Ki