请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2619S-HT 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 Windows x64上测试 Uniflash v4.2.4.1.1562、以便在我们的生产设施中使用。 我已经从我们现有的 TI txt 文件名"XT1 1MHz XT2 unused.txt"和"Mas v3.7-8F3C.txt"中生成了一个独立的命令行安装程序、并且 dslite.bat 文件包含以下行:
设置 generated_command=-c user_files/configs/MSP430F2619.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -e -f -v user_files/images/XT1 1MHz XT2 Unused.txt user_files/images/MAS v3.7-8F3C.txt
脚本的最终输出可以预测为失败:
楼宇搜索数据:MSP430 正在执行启动脚本:MSP430 正在连接... 失败:无法打开文件:user_files/images/XT1
显然、我可以使用不带空格的文件名、也可以在生成的脚本中插入所需的引号、但独立生成器最好生成这些引号。