请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIMAC Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已下载 CC2650的 simplelink TIMAC_1_05_02_43299文件。
我已经看到、TIMAC 示例代码仅在 IAR Workbench 中可用。 您能不能更好地选择一种将此示例移植到 CCS 的正确方法。
此致、
Sruti