This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIMAC:将 TIMAC (IEEE 802.15.4)项目从 IAR 移植到 CCS

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647145/ccs-timac-porting-timac-ieee-802-15-4-project-from-iar-to-ccs

器件型号:TIMAC
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已下载 CC2650的 simplelink TIMAC_1_05_02_43299文件。

我已经看到、TIMAC 示例代码仅在 IAR Workbench 中可用。 您能不能更好地选择一种将此示例移植到 CCS 的正确方法。  

此致、

Sruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sruthi、

    TIMAC 1.5.2不支持 CCS IDE。软件尚未使用 CCS 代码生成工具进行验证。 较新的 TI 15.4-Stack (基于 IEEE 802.15.4g 的堆栈)确实支持 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 IAR 工作平台的了解不多、因此我对 它不可能实现的原因非常好奇。

    如果您不介意、请分享详细信息

    此致、

    Sruthi KS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sruthi KS、

    让我看看我能找到什么。 我将很快就此发布详细信息。