This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:可以#39;t 上传任何内容

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646834/ccs-msp430g2553-can-t-upload-anything

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我购买了一个新的 MSP430G2板、想要调试我的第一个程序。

在 CCS 中、我按 DEBUG、它正在编译并给出以下错误:

"连接到目标时出错:

无法找到设备(或不支持的设备)"

Energia 也是如此:

"所选串行端口 utilb:设备初始化失败

不存在或您的板未连接"(错误57)

我尝试卸载 CCS 并再次安装。

BTW、器件上的第一个初始程序不再工作、我连接了器件、但 LED 不会亮起。 在我尝试将程序上载到器件后、它会发生。

我可以采取什么措施来解决该问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关您的环境的更多详细信息? 我特别感兴趣的是您使用的确切 CCS 版本以及在哪个主机操作系统上运行 CCS。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    IM 在 Windows 10 x64上运行 CCS 7.3.0.00019。
    消息现在更改为:"Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port (初始化仿真器时出错:无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF)"。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该误差相当常见。 它上面有许多线程。 一个常见的主题似乎与 USB 端口相关:
    e2e.ti.com/.../639825
    e2e.ti.com/.../568672
    e2e.ti.com/.../591873
    e2e.ti.com/.../578706
    e2e.ti.com/.../592330

    希望这对您有所帮助
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    在 BIOS 中禁用 USB 3可以解决问题。