请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我购买了一个新的 MSP430G2板、想要调试我的第一个程序。
在 CCS 中、我按 DEBUG、它正在编译并给出以下错误:
"连接到目标时出错:
无法找到设备(或不支持的设备)"
Energia 也是如此:
"所选串行端口 utilb:设备初始化失败
不存在或您的板未连接"(错误57)
我尝试卸载 CCS 并再次安装。
BTW、器件上的第一个初始程序不再工作、我连接了器件、但 LED 不会亮起。 在我尝试将程序上载到器件后、它会发生。
我可以采取什么措施来解决该问题?
谢谢你。