This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS32C6713BGDPA200

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1182446/tms32c6713bgdpa200

需要一种在 Windows 10计算机上对 TMS32C6713BGDPA200 DSP 进行编程的方法。 我们在 Windows XP 计算机上使用了 XDS510、它运行良好。 我们订购了一个 USB560 v2 System Trace 器件、认为它可以正常工作、但出现错误、表示我们的器件不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSEMU560V2STM-U 产品页面在支持的器件列表中包含以下内容:

    [引用]C671x、C672x、C674x 和 C66x (Keystone I)浮点 DSP[/引用]

    使用 Windows 11下的 CCS 12.1、CCS 目标配置编辑器允许 在使用 XDS560v2 STM 时选择 TMS32C6713:

    [引用 userid="54799" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1182446/tms32c6713bgdpa200 "]我们订购了一个 USB560 v2 System Trace 设备、认为该设备可以正常工作、但我们收到错误消息、表示我们的设备不受支持。

    你得到了什么误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特正确、XDS560v2支持 C671x。 请提供您看到的确切错误。

    我能够使用 Blackhawk 和 Spectrum Digital XDS560v2调试探针以及 CCS 12.1.0连接到我的 C6713板

    根据 Chester 的要求、请提供您收到的准确错误消息。

    谢谢

    Ki