请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
需要一种在 Windows 10计算机上对 TMS32C6713BGDPA200 DSP 进行编程的方法。 我们在 Windows XP 计算机上使用了 XDS510、它运行良好。 我们订购了一个 USB560 v2 System Trace 器件、认为它可以正常工作、但出现错误、表示我们的器件不受支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要一种在 Windows 10计算机上对 TMS32C6713BGDPA200 DSP 进行编程的方法。 我们在 Windows XP 计算机上使用了 XDS510、它运行良好。 我们订购了一个 USB560 v2 System Trace 器件、认为它可以正常工作、但出现错误、表示我们的器件不受支持。
TMDSEMU560V2STM-U 产品页面在支持的器件列表中包含以下内容:
[引用]C671x、C672x、C674x 和 C66x (Keystone I)浮点 DSP[/引用]使用 Windows 11下的 CCS 12.1、CCS 目标配置编辑器允许 在使用 XDS560v2 STM 时选择 TMS32C6713:

[引用 userid="54799" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1182446/tms32c6713bgdpa200 "]我们订购了一个 USB560 v2 System Trace 设备、认为该设备可以正常工作、但我们收到错误消息、表示我们的设备不受支持。
你得到了什么误差?