This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:CCS 中支持 NAND 闪存算法

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1180189/tda3xevm-nand-flash-algorithm-support-in-ccs

器件型号:TDA3XEVM

大家好、

我们使用 DRA78x、并连接 NOR 闪存和 NAND-FLASH。

  • NOR 闪存通过 QSPI 连接,我们拥有来自 CCS SBL 的闪存算法“QSPI_FLASH_writer_ipu1_0_release.xem4”。
  • NAND-FLASH 通过 SPI 连接、我们找不到 CCS 的闪存算法。 您是否知道我们可以从何处获得此信息?

提前感谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会在处理器论坛中收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    已就此与应用团队进行了讨论。  提供了 OSPI 驱动程序、但对 NAND 闪存器件驱动程序的支持不可用。 当几年前推出基于 TDA3的器件时、串行 NAND 不可用。  因此、未创建此类驱动程序。   

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、感谢您的其余部分。