请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 大家好、
我们使用 DRA78x、并连接 NOR 闪存和 NAND-FLASH。
- NOR 闪存通过 QSPI 连接,我们拥有来自 CCS SBL 的闪存算法“QSPI_FLASH_writer_ipu1_0_release.xem4”。
- NAND-FLASH 通过 SPI 连接、我们找不到 CCS 的闪存算法。 您是否知道我们可以从何处获得此信息?
提前感谢。
BR