This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ROV - java.lang.exception、无效地址

Guru**** 2511545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674646/ccs-rov---java-lang-exception-invalid-address

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当尝试使用“运行时对象”视图时,我不断收到一个无效的地址 Java 异常,如图所示。  如果有任何关于原因和解决方法的线索、我们将不胜感激。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、ROV 不喜欢 DDR 中的 BIOS KNL 组件。 切换到 IRAM 后、它们可查看(不再有无效地址)。 有人有什么想法、为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    请问您当前使用的是哪种设备?

    谢谢、
    Derrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C6746、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    您能否在 CCS 的存储器浏览器中检查该存储器地址(来自原始帖子)?

    谢谢、
    Derrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    您能否共享应用程序的.map 文件?

    谢谢、
    Derrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送了一个朋友请求、以提供该请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    您能否单击系统模块、然后单击 XDCPATH 视图? 我想我还记得、在另一个线程中、您使用的是相当新版本的 XDCtools 和 SYS/BIOS、但我只想确保。
    您是否可以发布整个项目、以便我可以尝试重现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前用于运行 ROV 的存储库的路径。
    C:/git/one/two/three/Misc/platform
    C:/ti/ccsv7/ccs_base
    C:/ti/bios_6_53_02_00/packages
    C:/ti/uia_2_20_00_02/packages
    C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core/packages

    我无法提供整个项目、但我计划将映射文件发送到 Derrick、并可以为您执行相同的操作。 但是、我目前无法通过 Connect 获取映射文件。 周一将再次尝试。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    映射文件可能很有用、但从您发布的图片来看、相关地址似乎在存储器映射中、否则链接器不会在其中放置任何内容。
    如果无法提供整个项目、那么输出文件和扩展名为 Debug/configPkg/package/cfg 的 ROV.xs 文件会怎么样? 可以选择将其私下发送给我、而无需公开发布。 在论坛上、将鼠标悬停在我的屏幕名称上。 将弹出一个框。 单击"发送私人邮件"、然后可以附加这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试以私人消息的形式发送这些文件、但不断收到此错误、我在星期五收到的错误也是如此(希望它只是一件临时的事情)。  我使用 Google Chrome 发布和发送消息。  不确定这是否有问题,或者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个数据点/障碍。  使用经典 ROV 时、我可以看到 LoggerStopMode 事件:

    但新的一个仍然有一个例外错误

    此时、我想新的 ROV 存在驻留在 DDR 中的 BIOS/KNL 代码问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一幅图、但在存储器浏览器中显示了它所抱怨的地址、该地址有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么私人传播讯息不起作用。 我试图给你发一封私人邮件,但运气不好。 我必须向论坛上的某个人寻求帮助。 尽管您的消息包含一些线索、但我仍需要项目或可执行文件才能进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、您能检查 e2e.ti.com 上的设置吗? 单击右上角的头像、显示的其中一个链接将是"设置"。 然后、转到 E2E 电子邮件首选项、并验证在对话配置下、您是否仅选择了所有用户或朋友。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经更改了设置、因此我应该能够发送请求的信息。 由于我已将内核项目移至内部 RAM、如前所述、它不会给出 Java 异常错误。 因此、我必须再次在 DDR 中使用它们进行重建。 没有问题、会尽快执行、因为我想让 KNL 项目回到 DDR 中。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在测试从您的输出文件中提取段信息的代码、我发现存在问题的条目所在的.fardata 段已被正确识别。 我仍然没有用于运行您的应用的板、但我希望很快能运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    我终于能够重现此问题、并在我们的 ROV 代码中发现一个错误。 但是,此修复程序不是您可以轻松添加到当前安装中的修复程序。 我们将很快发布 XDCtools 3.50.06、我希望在一个月内发布、但我无法真正保证、修复将在那里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。 我将查找该 XDCtools 版本、以释放内部 RAM。 在此之前、我可以通过将内核项目放在那里来使用 ROV。

    Robert