This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何知道是否安装了 TI-RTOS?

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676560/rtos-how-to-know-if-ti-rtos-is-installed-or-not

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我不熟悉 Code Composer Studio。 我目前正在参加 TI-RTOS 的在线培训课程。 但培训课程针对的是在研讨会时使用的特定器件。 我使用的是 CC2650 Launchpad。 我在实际安装 CCS_8之后偶然发现了安装指南(:o 太兴奋了)。 我不确定是否安装了 TI_RTOS。 我在 C:/ti 下确实有一些名为 TI_RTOS 的文件、但不确定它们是否是这些文件。 此外、在 Resource Explorer 中、我尝试安装用于 CC2650的 TI_RTOS、每次尝试时都会卡住。

有人能澄清这一点吗?

最棒的

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azim、

    如果打开 Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products、您可以验证 CCS 是否已发现它。  

    如果不是、请确保在 c:\ti 中安装了 TI-RTOS 并重新启动 CCS。 系统将提示您安装它。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我已插入两个屏幕截图供您参考。 我在"首选项-产品"下看不到任何类似您的 launchpad 文件。

    我在这里缺少什么吗?

    最棒的

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azim、

    哪些 LaunchPad 文件? 您是指 SimpleLink 吗? SimpleLink SDK 是未来的主要关注点。 我们将支持 TI-RTOS 产品(如果发现关键问题、则发布新产品)、但新开发侧重于 SimpleLink SDK。 注意:TI-RTOS 捆绑在 SimpleLink SDK 中。

    自从我与他们一起玩以来、我就有这么多人:)

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    好的。 我只需安装最新版本的 TI-RTOS。 还有一个疑问:在安装 CCS 时、系统会提示您选择不同的产品(可能是每个产品都要安装在 CCS8上的软件包)。 我仅为 CC13XX/CC26XX 安装了 SimpleLink Launchpad。 我想知道是否要添加新的软件包? 或者、我是否必须重新安装整个软件?

    最棒的
    A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装文件后看到了首选项的屏幕截图。 希望这是对的。

    最棒的

    阿齐姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azim、

    您似乎已经成功安装 TI-RTOS 2.21.0.06。 现在、如果您转到"Project"->"Import CCS Projects"、您应该能够从 TI-RTOS 安装中导入工程。

    您还有任何问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、
    我能够做到这一点。 一些简单的学院项目、但没有成功。 我在 BLE 论坛上发布了错误。 感谢大家的帮助。

    最棒的
    阿齐姆