This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:我正在将项目从 CCS v3.3转换为 v7.4、并且生成的.s62文件出现问题。

Guru**** 2552220 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676307/ccs-tms320c6455-i-am-converting-a-project-from-ccs-v3-3-to-v7-4-and-am-having-trouble-with-a-generated-s62-file

器件型号:TMS320C6455
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我正在转换此项目、当我编译时、会生成一个.s62文件、该文件会生成编译错误。 我之前在项目中使用的是 SYS/BIOS v6.42、但由于其他问题、我恢复到了 DSP/BIOS v5.42。 我使用的是 Windows 7和 CCS v7.4。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 CCS 编译控制台中的完整输出复制到文本文件并在此处附加该文件? 我们希望看到所有选项都传递到构建命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加在 CCS 编译控制台中看到的 fUL 输出。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../build.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发送。 但是、输出仅显示用于编译.s62文件的输出、而不显示之前编译的 BIOS tcf 文件、这会更有趣。 您可以执行项目"重建"、重新捕获构建日志并再次附加它吗?

    我将把这个线程分配给 BIOS 专家、让他们进一步评论。 查看您的.tcf 文件和生成的.s62文件也可能会有所帮助。 您是否也可以附加它们? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到关于构建输出的一个细节:错误是由 C/C++风格的注释引起的:双斜杠(//)。

    由于我有一些用于 C6000系列器件的 DSP/BIOS 5.x 项目、并且所有的.s62文件都只有使用分号(;)的汇编样式注释、 这让我相信、要么您手动编辑.s62文件、要么之前使用 SysBIOS 进行的构建尝试都可能添加了这些注释。

    我建议删除输出目录(通常称为 Debug 或 Release)、因为这些文件通常由 DSP/BIOS 生成器自动创建。 这有助于我克服其中一些模糊的错误。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、下面的主题中讨论了相同的问题:
    e2e.ti.com/.../677039

    注意犹大关于装配体宏不匹配的帖子

    谢谢
    Ki