请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6455 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我正在转换此项目、当我编译时、会生成一个.s62文件、该文件会生成编译错误。 我之前在项目中使用的是 SYS/BIOS v6.42、但由于其他问题、我恢复到了 DSP/BIOS v5.42。 我使用的是 Windows 7和 CCS v7.4。
谢谢你