主题中讨论的其他器件: AMIC110
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我在调试模式下遇到问题。 我购买了调试套件 TMDXICE110。 我通过 JTAG 和 consol 连接了它。
当我将项目加载到调试中时、我有以下窗口。
按下"取消"按钮后、我有这个。 芯片初始化并加载程序。
之后、我安静地运行该程序、并且它正在运行、器件在其 IP 上执行 ping 操作。 在控制台中、我有一条消息、说明程序运行正确。
当我尝试查看调试模式下芯片或变量的寄存器状态时、CCS 不会显示它们。
但是、如果我单击暂停、则会读取寄存器和变量的状态并显示暂停时间。
为什么 CSS 这样工作? 我连接的哪个文件不正确、或者应该激活哪个选项?