This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:窗口7中的 CCS7.4安装失败

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/668153/ccs-ccs7-4-installation-failure-in-window-7

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

客户从网站下载7.4.0.00015 Windows 离线安装程序、如下所示

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

然后尝试将此 CCS7版本安装到使用 Win 7操作系统运行的笔记本电脑上、安装过程中会发生错误、如下所示

客户以前在同一台笔记本电脑上成功安装了 CCS6.2版本、现在 CCS6.2可以运行正常代码开发。

因此、请帮助检查此安装有什么问题、以及如何清除此错误以成功执行安装操作。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪、

    请附上错误消息中提到的日志。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardy 您是否能够获得日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有听到反馈、我将假定客户已通过此操作、问题已解决。

    此致、
    John