请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
客户从网站下载7.4.0.00015 Windows 离线安装程序、如下所示
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
然后尝试将此 CCS7版本安装到使用 Win 7操作系统运行的笔记本电脑上、安装过程中会发生错误、如下所示
客户以前在同一台笔记本电脑上成功安装了 CCS6.2版本、现在 CCS6.2可以运行正常代码开发。
因此、请帮助检查此安装有什么问题、以及如何清除此错误以成功执行安装操作。
非常感谢。