请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在操作系统 X 上、并且已经成功地处理了简单外设项目。 我从 Mac 上安装的简单链接 CC2640R2 SDK 导入了该 SDK (我在 PC 上下载了该 SDK 并复制了该 SDK)。 我直接下载到 OS X 上并安装了 CCS v7.4。
现在、我要转到 Project Zero 并开始使用它、但我无法将其导入到 CCS 中。 我尝试直接下载到 Mac 和 PC 以及一个副本、但这两个过程都不起作用。 该项目是作为 SL Academy 的一部分下载的。 我收到的错误消息是:
当然、SDK 是在我在 simple peripheral 项目中使用时安装的。
所有软件都安装在/Volumes/WKSP/ti/...中 (CCS、CC2640R2F SDK 和 SL CC2640R2F Academy)
有什么建议吗?
此致、
交流