This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:无法将 Project Zero 导入 CCS 7.4

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670396/ccs-cc2640r2f-unable-to-import-project-zero-into-ccs-7-4

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在操作系统 X 上、并且已经成功地处理了简单外设项目。 我从 Mac 上安装的简单链接 CC2640R2 SDK 导入了该 SDK (我在 PC 上下载了该 SDK 并复制了该 SDK)。 我直接下载到 OS X 上并安装了 CCS v7.4。

现在、我要转到 Project Zero 并开始使用它、但我无法将其导入到 CCS 中。 我尝试直接下载到 Mac 和 PC 以及一个副本、但这两个过程都不起作用。 该项目是作为 SL Academy 的一部分下载的。 我收到的错误消息是:

当然、SDK 是在我在 simple peripheral 项目中使用时安装的。

所有软件都安装在/Volumes/WKSP/ti/...中 (CCS、CC2640R2F SDK 和 SL CC2640R2F Academy)

有什么建议吗?

此致、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    CCS 是否"发现"了这些产品?

    如果没有,请确保产品查找路径具有安装路径,然后按“重新查找”按钮。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 非常感谢和歉意

    交流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常常见的问题-尤其是在 CCS 启动时禁用自动发现时。 我们需要一种方法来更好地通知用户在需要时"重新发现"产品。