Other Parts Discussed in Thread: LP8733, LP3907, SYSCONFIG, TVP5158, TLC59108
主题中讨论的其他器件:LP8733、 LP3907、 SysConfig、 TVP5158、 TLC59108
工具/软件:Linux
你(们)好。
在./vision_sdk/build/Rules.make 中进行更改以设置 MAAPPNCONFIG=APPS 和 MAKECONDE=tda3xx_evm_bios_all、使用 UBUNTU (UBUNTU 类型为14.04)后、我尝试使用"processor_sdk_vision_03_00_setuplinux"构建 TDA3x EVM 的应用程序(首次构建该应用程序)。
在终端./vision_sdk/build$中、make -s -j depend (编译成功)
执行"make -s -j"时、我遇到了以下错误:
========================================================================================================================================================
内部错误:(native_path)/processor_sdk_vision_03_03_00_00/processor_sdk_vision_03_03_00_00_setuplinux/ti_compons/cG_tools/linux/arp32_1.0.7/bin/acpia-arp32遇到分段故障
处理
这是一个严重的问题。 请联系客户
支持此消息和输入文件的副本
并帮助我们继续使工具更可靠。
>>编译失败
========================================================================================================================================================
为什么会发生这种情况? 如何解决这些 问题?
提前感谢
相关信息
Balaji