This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:Spectrum Digital TMS320C6713 dsk 驱动程序下载

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/693498/tmdsdsk6713-spectrum-digital-tms320c6713-dsk-driver-download

器件型号:TMDSDSK6713

我的 PC 无法识别  TMS320C6713 dsk 驱动程序

如下面的屏幕截图所示  

每当我调试时、它都会导致该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪个版本的 CCS?

    另请尝试运行6713DSKDiag.exe 实用程序以测试连接。 请参阅以下链接的前提条件部分:
    processors.wiki.ti.com/.../C6713DSK_in_CCSv5

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我正在使用 CCS V7

    我在 其文件中找不到6713SDKDiag.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sawsan Othman"]我在 其文件中找不到6713SDKDiag.exe

    CCS 不附带此功能。 它位于 DSK 附带的 CD 上。

    您的目标配置是什么样的? 如果您使用的是板载调试探针、则应使用如下所示的器件:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki