This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28234:Code Composer Studio

Guru**** 2391885 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691905/ccs-tms320f28234-code-composer-studio

器件型号:TMS320F28234
主题中讨论的其他器件:TMS320F28334C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

 我想创建定制 GUI 并使用 USB 将该代码部署到 TI 控制器中。TI CCS 的价格是多少? 我想将其用于生产用途、如何在 CCS 中下载 GUI Composer v1或 什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio 无需许可证费用。 您可以从以下网址下载: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    请注意、GUI Composer 不用于创建在微控制器上运行的 GUI 应用。 GUI Composer 用于创建在主机 PC 上运行并与微控制器交互的 GUI。

    GUI Composer 可从以下位置访问: https://dev.ti.com

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回复 John,我不想使用类似的控制套件 GUI,而是想创建自定义 GUI,当我按下按钮图标时,它会使用 USB 将代码闪存到 ti micro 控制器中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您创建了 GUI Composer 应用程序、它将在您打开 UI 时对闪存进行编程。 GUI 是否会执行其他操作? 您还可以使用诸如 loadti 之类的脚本加载器件。

    software-dl.ti.com/.../sdto_dss_loadti.html

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵答复。我们仍有一些疑问
    您能否共享您的个人联系人 ID (邮件 ID)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不提供电子邮件地址或电话号码。 如果您不希望在公共论坛上交换机密信息、则可以进行私人对话。 如果您希望这样做、您可以单击我的姓名并请求友谊。 一旦实施、我们就可以进行私下的在线对话。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是有关 GUI Composer 的教程: dev.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复、实际上我在 python 中创建了 GUI、我想使用 USB 将 TMS320F288334控制器板连接到我的 PC、我如何连接、就像您之前告诉过使用 dss 一样、我已经介绍过、是否有任何与使用 python GUI 将我的代码刷写到 ti 控制器中相关的文档   

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我想在 python 中开发定制 GUI、并使用 USB 接口将.out 文件从本地文件夹和闪存导入到 tms320f283微控制器、如何使用 USB 将 PC 与 TI 微控制器连接、是否有任何库可用以及如何将.out 文件和闪存导入到电路板中

    请帮助我解决问题。 过去一个星期,我在这里被吸入了。
    我将等待您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:


    如果您能为我提供有关如何使用 USB 将 PC 与 TI 微控制器连接的建议和文档、我将不胜感激。 是否有任何库可用、以及如何将.out 文件和闪存导入到 ti 控制器板中
    我有问题、请帮助我

    此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一个调试探针连接到 MCU、或者您是否要连接到器件本身的 USB 接口?

    我提出的原因是、如果您使用调试探针提供的 USB 连接、则可以在 python 中编写 GUI、然后使用调试服务器脚本调用对 MCU 进行编程、我可以为您提供相关信息。 如果您要直接连接器件、我将需要指引您联系器件专家。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的快速回答、

    否,我们需要将 PC mini USB 直接连接到 tms320f2833微控制器的 micro USB,并将.out 文件从本地文件夹和闪存导入 ti 微控制器
    此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 John 的快速回答、

    没有调试探针、我们必须将 PC mini USB 直接连接到 TMS320F2833微控制器板的 micro USB、并从 python GUI 导入本地文件夹中的.out 文件、并将.out 文件刷写到 TMS320F2833微控制器

    此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应 John、

    没有、我们没有任何调试探针、我们直接将 PC 的 USB 连接到 TMS320F2833微控制器板的 USB、并使用 Python GUI 将.out 文件和闪存导入到 TMS320F2833微控制器中

    此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是您自己的板、还是这个 TI 板: www.ti.com/.../TMDSDOCK28335

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    板是我们自己的、控制器是 TMS320F28334、我们需要使用 USB 通过 Python GUI 将控制器与 PC 连接

    我将等待您的回复

    此致

    Gangadhararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请帮助我解决问题。

    我将等待您的帮助


    感谢此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    F2833x 不支持 USB。 没有 USB 外设。

    但是、我们有一个串行闪存编程器和 SCI 闪存内核、可以通过 SCI 或 UART 串行通信对器件进行编程。 您可以使用 USB 电缆完成与 PC 的连接、并使用 PC COM 端口串行发送数据。

    请访问 www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    有关此问题的更多问题、请打开另一个主题、以便我们更好地帮助您。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 USB 连接到我的 PC、 将 B 型电缆连接到控制器板、我已在 GUI Composer 中创建 GUI、并尝试在目标器件上进行编程、这意味着它显示了如下下拉框: 德州仪器 xds100v2 USB 调试探针和其他德州调试仿真器,我没有任何仿真器,如何将 USB 从我的 PC 直接连接到目标器件并刷写器件,

    请帮帮我。

    我一直在这里,正在等待你的答复

    谢谢、 此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhararao、

    我对这个问题有点困惑。

    如果您使用的是 controlCARD、则 mini-USB 连接器会路由到 FTDI 芯片、FTDI 芯片会将信号路由到 JTAG/调试器引脚。 USB 迷你连接器和 FTDI 芯片是 xds100v2仿真器。 您可以使用此工具通过 CCS 和 GUI 编写器连接和刷写器件。

    希望这对您有所帮助。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    我没有任何仿真器我在 CCS GUI 编写器中创建了 GUI、并使用 USB UART 电缆从 PC 连接到 TMS320F28334控制器板并尝试刷写、GUI 编写器中未显示端口、 但端口已在设备管理器中启用、正在共享屏幕快照、请查找附件、我已卡在此处、

    请帮助我解决问题。 过去一周、我一直在这里停留。

    我将等待您的帮助

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我无法帮助解决这个问题。 我尚未使用 GUI 编写器、不确定为什么端口在设备管理器中不会显示。

    John S。您能帮您解决这个问题吗?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结一下

    这不是 TI controlCARD、而是定制板。

    因此没有板载 XDS100/FTDI。

    没有使用外部调试探针。

    USB 转 UART 电缆用于连接到电路板。  

    您需要一个 GUI 来对板进行编程。

    在 GUI Composer 中、您未点击此处的"添加"按钮:

    我认为这不会得到支持。  在下一个屏幕上、捕获的一个屏幕将查找我们识别为已连接到器件的 COM 端口。  它不会识别第三方 USB 转 UART 电缆。

    简而言之、我相信您将无法使用 GUI Composer 通过 USB 转 UART 电缆对器件进行编程。  我将向 GUI Composer 团队确认、但我相信只有当您使用从我们的调试探针之一(如 XDS100 Build)传递到 controlCARD 的 UART 时、您才能这样做。  您需要在提供的链接 SAI 中使用串行闪存编程器来对您的电路板进行编程。  您可以让您的 Python GUI 调用这个。

    此致、

    John

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    我尝试了 loadti。 我设置了路径并尝试运行以下代码,IAM 尝试从命令提示符运行 loadti 意味着它显示错误,正在共享屏幕快照,请找到附件,请帮助我解决问题。

    我将等待您的帮助

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 loadti 的作用是什么、但您可以在 C2000Ware 中使用 serial_flash_programr.exe 和 SCI 闪存内核。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 CCS、GUI Composer…… loadti 要求您使用调试探针对器件进行编程。 请使用 Sal 现在建议的 C2000Ware 附带的 serial_flash_programmer。 请停止尝试其他解决方案并尝试。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    感谢您的回复、但正如 John 之前所讨论的、在将 USB UART 电缆从 PC 连接到控制器并使用命令提示符中的 loadti 后、我们可以连接控制器并对其进行编程...我尝试过、但显示错误...我之前分享的屏幕截图、 您能不能看到……您说的是使用 C2000 ware,客户没有给 C2000 ware.please 提供这么多的购买预算

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    Gangadhara Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2000Ware 是免费的。

    www.ti.com/.../c2000ware

    使用串行闪存编程器后、如果您有任何疑问、请在 C2000论坛上打开新主题。

    我将认为这项工作现在已经结束。

    此致、
    SAL