请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
是否可以使用 CCS 2.21生成的二进制文件并使用 CCS 6.2在目标(DSP TMS320C62x)上对其进行编程?
我们的编程站位于 Windows XP 下、具有 Blackhawk v2探针并使用 CCS 6.2。
我们不再能够返回 CCS 2.21。
如果是,如何? 启用/禁用有哪些选项?
我们不希望重新生成这些二进制文件、因为它们是我们产品定义的一部分。
感谢你的帮助、
此致、
David