This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:是否可以将 CCS 2.21二进制文件与 CCS6.2结合使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/694594/ccs-ccstudio-is-it-possible-to-use-ccs-2-21-binairies-with-ccs6-2

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
是否可以使用 CCS 2.21生成的二进制文件并使用 CCS 6.2在目标(DSP TMS320C62x)上对其进行编程?
我们的编程站位于 Windows XP 下、具有 Blackhawk v2探针并使用 CCS 6.2。
我们不再能够返回 CCS 2.21。
如果是,如何? 启用/禁用有哪些选项?
我们不希望重新生成这些二进制文件、因为它们是我们产品定义的一部分。
感谢你的帮助、
此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您是否有生成的可执行文件(*。out)? 还是仅从*。out 文件生成的原始二进制文件?

    此外、您是否希望将程序加载到 RAM 或闪存中?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们有.out 文件、我们希望将程序加载到闪存中。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前版本的 CCS 仍支持从 CCSv2生成的*。out 文件格式。 问题是将其编程到闪存。 内置闪存编程器不支持 C62x 上的外部闪存编程。 您将需要使用第三方软件、如 Flashburn:
    classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn4.aspx

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我们将尝试您的解决方案、稍后我们将返回测试结果。

    感谢你的帮助。

    此致、

    David