This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Debug Server Scripting (DSS)实用程序是否可用于加载由较旧版本的 CCS 生成的程序?

Guru**** 2224960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/694762/ccs-debug-server-scripting-dss-utility-can-it-be-use-to-load-program-generated-by-older-version-of-the-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

我们只有 CCS 版本2生成的.out 文件、DSS 是否可以用于加载此程序并在目标板上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、
    当前版本的 CCS/DSS 仍应支持较旧的 COFF 格式。 因此、这应该是可能的。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki、还有一个问题:使用 旧版 CCS 生成的旧版 CCS 数据文件(.dat)格式、当前版本的 DSS memory.loadData API 是否仍然支持它? 如果不是、有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dat 格式支持报头中的附加参数。 但它向后兼容旧格式。 因此、您应该能够在当前 CCS 版本中使用旧的*。dat。

    有关更多详细信息、请打开 CCS 帮助(Help -> Help Contents)并浏览至:

    Code Composer Studio 帮助->视图和编辑器->存储器视图->数据文件格式