This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCSv8.0无法成功安装

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689890/ccs-cc1310-ccsv8-0-cannot-be-installed-successfully

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

客户已尝试安装 CCSv8.0、并且已经关闭了所有防病毒应用程序、但在安装过程中仍出现以下错误:

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否尝试使用网络安装程序或离线安装程序进行安装? 如果是网络安装程序、请让他们尝试离线安装程序。 如果离线安装程序仍然存在错误、请让他们 zip up c:/ti/ccsv8/install_logs 目录并将其附加到此处、以便我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我收到了来自 Aarti 的日志。 它们显示安装程序无法将文件解压缩到用户的计算机上。 您能告诉我他们运行了什么类型的防病毒软件吗? 请验证防病毒文件扫描程序是否已关闭,它可能会使 zip 文件保持打开状态,这将导致解压缩失败。

    此外,您能否确认它们有足够的磁盘空间?

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    客户是否对丹麦语的问题有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    由于我们没有听到您的反馈,我们假设客户能够解决此问题,并将关闭此主题。 如果问题未得到解决、请发表回复并提供所需的详细信息。 谢谢!