This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:错误:对象&quot 的放置失败;.int03"

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692065/ccs-msp430f2274-error-placement-fails-for-object-int03

器件型号:MSP430F2274

工具/软件:Code Composer Studio

在构建项目时、另一位工程师创建了一个错误、我似乎无法解决、我认为这与如何链接文件以重建项目有关、请提供帮助

"./lnk_MSP430F2274.cmd"、第90行:错误:对象".int03"的放置失败、
大小为0x4 (第0页)。 可用范围:
INT03大小:0x2未使用:0x2最大孔:0x2
错误:链接期间遇到错误;未构建"Project.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Cody Wayment"]。/lnk_MSP430F2274.cmd",第90行:错误:对象".int03"的放置失败,
    大小为0x4 (第0页)。 可用范围:
    INT03大小:0x2未使用:0x2最大空洞:0x2 [/引用]

    此错误表示.int03段的大小为0x4、但该段被分配到的区域中只有0x2可用存储器。

    您对与链接器命令文件相关的问题的猜测是正确的。 您需要确保使用的链接器命令文件适用于您使用的 CCS 版本。 您使用的是哪个版本的 CCS? 原始项目是使用哪个版本创建的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。 谢谢!