Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2274 工具/软件:Code Composer Studio
在构建项目时、另一位工程师创建了一个错误、我似乎无法解决、我认为这与如何链接文件以重建项目有关、请提供帮助
"./lnk_MSP430F2274.cmd"、第90行:错误:对象".int03"的放置失败、
大小为0x4 (第0页)。 可用范围:
INT03大小:0x2未使用:0x2最大孔:0x2
错误:链接期间遇到错误;未构建"Project.out"