Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 TMS320C6745使用 TI-XDS100V2编程器调试定制板、并不断收到以下错误:
C674x_0:连接到目标时出错:(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。 (仿真包7.0.188.0)
当我运行"Test Connection"功能时、不会发现任何问题。 我已经搜索了与此错误相关的其他线程、发现此错误很可能与硬件问题有关、但似乎无法识别我的设计中的任何故障。
我正在使用 CCSv8、并连接了 JTAG 接口、如下所示。 不确定是否相关、但我的引导引脚配置为使用上拉/下拉电阻器从 SPI0闪存引导。
是否有任何关于如何处理此问题的建议?
谢谢、
Matt