This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:PRSC 模块无法写入寄存器(错误-6311)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692580/ccs-tms320c6745-prsc-module-failed-to-write-to-a-register-error--6311

器件型号:TMS320C6745

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 TMS320C6745使用 TI-XDS100V2编程器调试定制板、并不断收到以下错误:

C674x_0:连接到目标时出错:(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。 (仿真包7.0.188.0)

当我运行"Test Connection"功能时、不会发现任何问题。 我已经搜索了与此错误相关的其他线程、发现此错误很可能与硬件问题有关、但似乎无法识别我的设计中的任何故障。  

我正在使用 CCSv8、并连接了 JTAG 接口、如下所示。 不确定是否相关、但我的引导引脚配置为使用上拉/下拉电阻器从 SPI0闪存引导。

是否有任何关于如何处理此问题的建议?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您的设计看起来不错-电阻器位于相同的焊球区中、尽管有点高侧。
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    由于您有一个良好的测试连接、我将检查下面的过程、通过 ICEPICK 让您了解内核的状态。 请查看以下页面的第3部分:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5

    这将让您了解内核是处于复位还是断电状态。 除此之外、仿真电路无法查看器件本身的其他子系统、因此需要其他方法来验证复位和电源轨。

    您可能会获得边界扫描探针并使用 BSDL 模型(可在设备页面下载)尝试验证这一点。 遗憾的是、CCS 和调试探针都不支持此 JTAG 模式。

    有关这方面的一些信息、请参阅器件的数据表(第6.30节)和互联网上的一些参考文献、例如:
    www.corelis.com/.../

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢你的帮助。 我尝试按照您的建议检查内核状态、但我不确定要做什么、因为它与您链接页面上列出的任何条件不匹配。  

    时钟- CLK 打开

    Power (电源)- Power Off (关机)

    所需的时钟下降- CLK 下降有效

    需要断电-断电未激活

    复位中-复位中

    复位控制-复位(无)

    如果这不能让我到达任何地方、我也会尝试获取边界扫描探头。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    遗憾的是、内核似乎正在接收时钟、但未正确通电-断电指示了此诊断。 至少您可以判断 JTAG 连接是否正常、因为您能够可靠地从 ICEPICK 路由器获取数据。

    我会检查器件的所有电源轨-如果您的电路板在每个 BGA 引脚上都有 PCB 过孔、这有助于确定电压是否至少达到焊盘-尽管它对焊接/连接的质量没有任何影响。

    此时、您有几个选项可以检查连接状态、但如果您继续执行 X 射线检查路线、则所有这些选项都需要第三方探头以及其他设备。

    下面显示了一个有趣的演示、其中讨论了各种检查方法。
    nepp.nasa.gov/.../Dernning_BGAInspection.pdf

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔