This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:7.3.0.00019

Guru**** 1999175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692035/ccs-7-3-0-00019

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想问您、如何关闭颜色... 我甚至不知道怎么称呼它。 只需在图像上亲眼看看。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    您是否询问如何更改选择颜色?  即屏幕截图中的灰色内容。

    这是选择的背景颜色。  它的设置在这里。  您需要取消选中将其设置为使用系统默认值的复选框

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 John:

    嗯、这不是完全的、但我找到了一种改变颜色的方法。 它是"非活动代码突出显示"。 亲自查看路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论通过哪种方式、我都要感谢您的帮助。