This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:使用 ROV Classic;任务->CallStack 不显示栈信息

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687885/ccs-66ak2h12-using-rov-classic-task--callstack-show-no-stack-info

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

XDCtools 3.32、SYS/BIOS 6.46、CCS 7.4、PDK 4.0.7、NDK 2.25

当我暂停我的 ARM 应用程序并查看 ROV 经典任务-> Callstack 时,我本以为会看到我的每个任务的调用堆栈。 相反、我看到的只是:

我应该看不到堆栈吗? 就其本身而言、所显示的内容非常无用。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    要在 CallStacks 视图中查看更多信息,我认为您需要将 BIOS 库类型更改为 Debug。

    在您的应用.cfg 文件中、您可能会看到:
    BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;

    如果您将其更改为:
    BIOS.libType = BIOS.LibType_Debug;

    然后清理并重建项目... 您是否看到您要查找的调用栈信息?

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    这是否解决了?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我只是快速测试了一下、是的、我相信您已经为我解决了问题。 谢谢你。 我相信这将会证明是有用的。

    Mike