This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:C2000 CGT 18.1.LTS:cl2000.exe 不是有效的 Win32应用程序

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689711/compiler-tms320f28335-c2000-cgt-18-1-1-lts-cl2000-exe-is-not-a-valid-win32-application

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

我已将 XP SP3计算机上的 C2000代码生成工具更新为18.1.1.LTS 版本、这两个版本都使用 CCS Verision 6.1.3.00034中的"安装新软件"选项(如 processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6中所述 )、这两个版本都是从 TI 网站手动下载的。

即使在使用 CCS 首选项对话框手动添加时、Code Composer 也不会检测新安装的 CGT 版本。 从命令行启动编译器时、我会收到以下错误消息:

 cl2000.exe 不是有效的 Win32应用程序

我检查了可执行签名,它是与 x86 (即32位)体系结构相对应的签名,因此它也可以在 Win32计算机上运行。

我在 CGT bin 目录中的任何其他可执行文件中遇到相同的错误。

我知道、自 7.0版以来、Windows XP 的 CCS 支持已停止。 由于我没有找到任何与代码生成工具的最低系统要求相关的信息、我想知道是否已停止对 CG 工具的 XP 支持。 如果是这种情况、可以在 Windows XP SP3计算机上可靠运行的最新 C2000 CGT 版本是什么?

提前感谢您的支持。

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请了解我们有关 Windows 系统支持的记录缺少详细信息。  这是我们计划改进的一个领域。

    [引用 user="pdegli"]我了解到 CCS 对 Windows XP 的支持已从7.0版开始停止。

    这发生在2016年9月。

    [报价用户="pdegli"]我想知道是否也停止了对 CG 工具的 XP 支持。

    是的、有。

    [引用 user="pdegli"]如果是这种情况,可以在 Windows XP SP3计算机上可靠运行的最新 C2000 CGT 版本是什么?

    2016年9月有效的最新版本为16.9.x.LTS。

    谢谢、此致、

    乔治