工具/软件:TI C/C++编译器
我已将 XP SP3计算机上的 C2000代码生成工具更新为18.1.1.LTS 版本、这两个版本都使用 CCS Verision 6.1.3.00034中的"安装新软件"选项(如 processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6中所述 )、这两个版本都是从 TI 网站手动下载的。
即使在使用 CCS 首选项对话框手动添加时、Code Composer 也不会检测新安装的 CGT 版本。 从命令行启动编译器时、我会收到以下错误消息:
cl2000.exe 不是有效的 Win32应用程序
我检查了可执行签名,它是与 x86 (即32位)体系结构相对应的签名,因此它也可以在 Win32计算机上运行。
我在 CGT bin 目录中的任何其他可执行文件中遇到相同的错误。
我知道、自 7.0版以来、Windows XP 的 CCS 支持已停止。 由于我没有找到任何与代码生成工具的最低系统要求相关的信息、我想知道是否已停止对 CG 工具的 XP 支持。 如果是这种情况、可以在 Windows XP SP3计算机上可靠运行的最新 C2000 CGT 版本是什么?
提前感谢您的支持。
Paolo