This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:无法设置器件 Vcc

Guru**** 2060970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688664/ccs-msp-fet-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚为我的软件组购买了三个新的 MSP-FET 编程器、它们都不起作用。 它们都给出了"无法设置器件 Vcc"的错误

不工作 MSP-FET 的序列号示例为1803007C7 (也为180300A93、18030094D)

较旧的 MSP-FET、例如串行1407008FD、工作正常。

即使 未连接任何设备、误差也会出现。 我已经确认旧的 MSP-FET 会根据请求输出3.0V 或3.3V 电压、但新的 MSP-FET 从未输出任何目标电压。

一般而言、这些 USB-FET 工具绝对糟糕、它们不断地死、失效、配置错误等 让他们工作似乎总是一场战斗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    您能否提供一些有关您使用的 IDE 和版本的信息? 当涉及到 MSP-FET 的最新硬件版本时、调试堆栈的某些旧版本存在问题。 请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../614826
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Code Composer Studio V7.0.0

    我还尝试了 CCS Uniflash 的最新版本、并得到相同的错误。

    所有内容都是最新版本、都是更新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    CCSV7.0或更高版本应该具有用于解决我所提到问题的补丁。
    您能描述一下您与设备的连接吗?
    您是否使用提供的带状电缆或天线连接到电路板?
    您使用的是定制板、目标板还是 Launchpad?
    您尝试连接到哪个设备?
    您能否提供从器件到 MSP-FET 的 JTAG 连接的原理图摘录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否连接了带状电缆、是否连接了目标、都会出现问题。 它甚至不会尝试为任何东西供电。

    旧的工作 FET 没有问题。 实际上、我可以从新 FET 上拔下 USB 电缆、插入旧的 FET、CCS 连接不会出现任何问题(然后我会收到一条相应的消息"未连接任何目标")、然后重新插入新 FET、再次获取 VCC 消息。

    我尝试编程的板具有一个4引脚 Spe-bi-Wire 连接、我们将该连接线连接到带状电缆中。 这以前从未有过问题。  

    我还尝试在带状电缆上将器件 CC 回路到目标 VCC。 对任何单元都没有影响(例如、工作单元仍然正常、非工作单元仍然不工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我设法获得了一个 v18xxxx 序列号 MSP-FET、以便在我的系统上进行测试。 我同时使用了 CCSv7.3和 CCSv8.0、没有问题。 您能否下载最新的 CCS 来尝试此操作?

    让我们在这里备份并仔细检查连接。 当您说将 SBW 连接线连接到带状电缆时、您是插入板上的接头、还是将天线连接到带状电缆/如果它是天线、 然后、我建议移除带状电缆和直接连接到 MSP-FET 的空中布线、因为额外的导线会在线路上产生额外的电容。 这种额外的电容会使 SBW 通信性能下降。 此外、您能否给出电路板/芯片与 MSP-FET 之间连接的示意图/部分原理图?
    此外、您连接的是什么 MSP430? 我需要了解这一点、以便为 SBW 提供正确的连接原理图连接建议、因为它会因所使用的 MSP430而略有不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全卸载了 CCS v7.3并全新安装了 CCS V8.0。

    CCS V8.0立即指示 FET 需要固件更新、执行了更新、现在它们都可以正常工作。  

    所以... 我想这与 CCS 7.x 驱动程序有关、因为办公室中的多人都有相同的问题(我的办公桌上有一堆 USB-FET)。

    问题现已解决。 很高兴 CCS V8.0能正常工作。