主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚为我的软件组购买了三个新的 MSP-FET 编程器、它们都不起作用。 它们都给出了"无法设置器件 Vcc"的错误
不工作 MSP-FET 的序列号示例为1803007C7 (也为180300A93、18030094D)
较旧的 MSP-FET、例如串行1407008FD、工作正常。
即使 未连接任何设备、误差也会出现。 我已经确认旧的 MSP-FET 会根据请求输出3.0V 或3.3V 电压、但新的 MSP-FET 从未输出任何目标电压。
一般而言、这些 USB-FET 工具绝对糟糕、它们不断地死、失效、配置错误等 让他们工作似乎总是一场战斗。