This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EXEVM:CCS 目标配置中的连接选择

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687973/ccs-tda2exevm-connection-select-in-ccs-target-configuration

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚获得了 TDA2EX EVM 板、并尝试使用 CCS。 创建新的目标配置时、我应该选择什么连接? 在 VisionSDK 用户指南中、选择了"Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator"。 但是、我没有。  

谢谢、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您有该调试探针吗? 如果是、则需要安装 Spectrum Digital 驱动程序。 当您首次运行 CCS 安装程序时、可以选择安装它们。 默认情况下不会选中它、因此您需要确保明确选中它。 如果没有、则可以在现有 CCS 安装目录上重新运行安装程序、然后安装程序将检测现有安装并允许您添加第一次未安装的组件。 通过此技术、您可以选择添加 Spectrum Digital 驱动程序的选项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速响应。 我拥有的唯一板是下图中的板、它可以插入60p MIPI JTAG 连接器。 频谱数字调试探针和电路板等您提到的 ID? 如果是、如何将其连接到主机 PC? 在处理器板上、有几个 USB 端口。 这些 USB 端口不能用于 CCS?

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    您所附的图片是 JTAG 适配器板、而不是调试探针。 在下面的链接器中描述了"Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator":
    www.spectrumdigital.com/.../

    我认为您的 EVM 没有板载 JTAG、因此您需要一个外部 JTAG 调试探针:
    dev.ti.com/.../

    并将其连接到 EVM 上的60引脚 MIPI 接头(J17)

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ki-Soo Lee 的说法]您所附的图片是 JTAG 适配器板,而不是调试探针。 在下面的链接器中描述了"Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator":
    www.spectrumdigital.com/.../

    我发布了错误的链接(尽管该链接会起作用)。 正确的链接是:

    http://www.spectrumdigital.com/xds560v2-system-trace-jtag-emulator-with-target-adapters/