This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:CCS 7.4.0.00015的 ROV 不起作用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687959/ccs-processor-sdk-am437x-rov-of-ccs-7-4-0-00015-does-not-work

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我在 Windows 7下使用的是"ti-processor-sdk-rtos-AM437X-EVM-04.03.00.05-Windows-x86"。

ROV 工具可以执行的操作。 请参阅图片。


PDK 版本04.00.00.04的 ROV 在同一台计算机上工作良好、在同一定制板上调试相同的应用程序。

此致、
Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    您可以尝试 ROV Classic 吗? 工作正常吗? 如果可以、您可以使用它。 如果它正常工作、您使用的是 XDCtools 和 SYS/BIOS 的哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    ROV 经典设计还可以。

    我尚未意识到 ROV 有2个版本。 当我说 ROV 在 PDK 版本04.00.04上运行良好时、我讨论的是 ROC Classic。

    SYS/BIOS 版本为6_52_00_12、XDCtools 版本为3_50_04_43_CORE。 它们附带"ti-processor-sdk-rtos-AM437X-EVM-04.03.00.05-Windows-x86"。 CCS 为7.4.0.00015_Win32。

    谢谢您、
    Marcio。