请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我当前已重新安装 CCS 7.4。 当我遵守一个现有项目时、我得到了以下错误:
产品'com.ti.mcu.msp430ware' v3.60.0.10当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
当前未安装产品"m4430_devices" v1.0.0.00、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
我已经安装了 MSP430Ware 3.8 (我想是最新版本)。 但是当我检查 Windows-References - Products 时、我没有看到它。 我尝试直接安装、但无法安装。 请帮帮我。 谢谢你。
正在更新! 我尝试编译我自己构建的另一个现有工程、并从 Resource Explorer 导入一个工程。 令人惊讶的是、编译器对这两种代码都起作用、但不能与前一个代码一起工作。 请查找未编译工程的代码。 此项目与之前安装的 CCS (7.1版)配合使用。 感谢您的任何建议。
#include #include #include #include #include #include uint8_t count=0; /** * main.c */ int main (void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; P1DIR = 0xFF; P1OUT = 0x00; P2DIR = 0xFF; P2OUT = 0x00; P3DIR = 0xFF; P3OUT = 0x00; P1DIR |= 0x01; P1OUT &=~ BIT0; TA0CCTL0 = CCIE; //启用 CCR0中断 TA0CCR0 = 65535; TA0CTL = tassel_SMCLK | MC__Continous;// SMCLK、连续模式 _bis_SR_register (LPM4_bits + GIE); //输入带中断 的 LPM0 } //计时器 A0中断服务例程;用于调试 #pragma vector 的闪烁 LED = TIMER0_A0_VECTOR __INTERRUPT void Timer0_A0_ISR (void) { P1OUT &=~ BIT0; TA0CCR0 += 65535; //将偏移添加到 CCR0 count++; 如果(count = 10){ P1OUT |= BIT0; //切换 P1.0 计数= 0; } }