工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我正在尝试让简单的 GUI Composer 演示与我的评估板(MPS-EXPFR5994)一起工作、但我的失败是不可避免的(我已经在这里工作了几个小时、尝试了很多不同的组合)。
我尝试关注的演示位于 TI 的 YouTube 频道 www.youtube.com/watch 上
演示非常简单-仅一个闪烁的 LED 和一个遵循其值(开启或关闭)的 GUI 元素。
我的 MPS-EXPFR5994评估板工作正常、我可以使用 CCS 的云版本来创建、编程和调试这种非常简单的闪烁 LED - 请注意、我创建了一个全局变量、如演示中所述: 'int ledStatus =0;'作为程序和 GUI Composer 之间的链接。
GUI Composer 的当前版本与 YouTube 视频的不同之处是在配置/设置阶段。 在视频中、该人选择 XDS 作为连接方法、然后获得 XDS110 USB 调试探针的连接方法:
当我在当前版本的 GUI Composer 中执行此操作时、我可以选择"Program or Register:
如果我选择"程序"、那么我会得到一些其他框以供填写
我在这些设置方法中尝试了很多不同的方法/选择,但似乎没有任何方法允许我连接 LED GUI 表单项并显示其值(如 YouTube 视频的其余部分所述)。
我已尝试阅读有关 GUI Composer 的帮助文档、但所有参考材料都已过期、并且未提及 GUI Composer 当前版本中的任何可用菜单选项/填充。
我知道我的 GUI Composer 项目在某种程度上与电路板通信、因为它在刷新 Chrome 浏览器时使用"out"文件对电路板进行编程
我希望有人能建议一些帮助
谢谢
Michael