This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer 问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/709690/ccs-gui-composer-problem

主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试让简单的 GUI Composer 演示与我的评估板(MPS-EXPFR5994)一起工作、但我的失败是不可避免的(我已经在这里工作了几个小时、尝试了很多不同的组合)。

我尝试关注的演示位于 TI 的 YouTube 频道 www.youtube.com/watch 上

演示非常简单-仅一个闪烁的 LED 和一个遵循其值(开启或关闭)的 GUI 元素。

我的 MPS-EXPFR5994评估板工作正常、我可以使用 CCS 的云版本来创建、编程和调试这种非常简单的闪烁 LED - 请注意、我创建了一个全局变量、如演示中所述:    'int ledStatus =0;'作为程序和 GUI Composer 之间的链接。

GUI Composer 的当前版本与 YouTube 视频的不同之处是在配置/设置阶段。 在视频中、该人选择 XDS 作为连接方法、然后获得 XDS110 USB 调试探针的连接方法:

当我在当前版本的 GUI Composer 中执行此操作时、我可以选择"Program or Register:

如果我选择"程序"、那么我会得到一些其他框以供填写  

我在这些设置方法中尝试了很多不同的方法/选择,但似乎没有任何方法允许我连接 LED GUI 表单项并显示其值(如 YouTube 视频的其余部分所述)。  

我已尝试阅读有关 GUI Composer 的帮助文档、但所有参考材料都已过期、并且未提及 GUI Composer 当前版本中的任何可用菜单选项/填充。  

我知道我的 GUI Composer 项目在某种程度上与电路板通信、因为它在刷新 Chrome 浏览器时使用"out"文件对电路板进行编程  

我希望有人能建议一些帮助

谢谢

Michael

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的 YouTube 视频基于早期版本的 GUI Composer、您应该能够通过点击'Welcome to GUI Composer'对话框中的 Getting Started 链接来找到有关 GUI Composer 的文档。 您还可以从"帮助|联机帮助..."转到"入门"。 菜单项。 在"入门"页面的底部、有一些教程。 这些教程是最新的 GUI Composer。

    您的器件与通信协议中的 YouTube 视频(MSP432)不同。 MSP432支持使用 XDS 通信协议进行实时访问、MSP430不支持。 因此、您不能将 XDS 与 GUI Composer for MSP430配合使用。 但是、您应该能够按照 USB-UART 教程将 JSON 数据从器件发送到主机 PC。 UART 教程 https://dev.ti.com/gc/designer/help/Tutorials/Serial/index.html 的直接链接

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    有趣;在剪辑发布日期和 GUI Composer 的最新版本之间、界面似乎发生了变化。

    我所遵循的过程略有不同、下面显示了 MSP432P401R Launchpad:

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_07_2D00_17_5F00_11h51_5F00_01.mp4

    对于 MSP430板、我按照相同的步骤操作、只需在"新建项目向导"的"连接"下拉菜单中选择一个 TI MSP430 USB1接口。  

    很抱歉、我感到困惑、

    拉斐尔